Soluções inovadoras para a segurança máxima de processos

Há mais de 60 anos a Pfannenberg acompanha todas as montadoras de automóveis de renome com soluções eficazes ao longo de toda a cadeia econômica de produção. Desde as linhas de prensagem até o controle de qualidade, algumas soluções interessantes e alguns exemplos acima.

Linhas de prensagem

Nas prensas que iniciam a produção de um automóvel existe um grande risco para os funcionários ao mover a máquina. Dessa forma, são usados dispositivos de sinalização SIL da Pfannenberg:Luz Flash Quadro F12-SIL e sinalizador sonoro DS 10-SIL

Sistema de controle de prensas

Climatização dos sistemas de controle de prensas de alta potência em equipamentos de distribuição com unidades de refrigeração Pfannenberg: DTI 9141

Terminais de comando

Os terminais de comando são climatizados com células de Peltier Pfannenberg, resistentes à vibração: PTM 100

Robôs de montagem

Os sistemas de controle dos robôs de montagem são ventilados com conjuntos de ventilação Pfannenberg de alto desempenho: PF 43.000

Robôs de solda

Os chillers à água Pfannenberg refrigeram as pontas dos robôs de solda, e, em combinação com trocadores de calor ar-água, protegem também os exigentes sistemas de controle: Chiller EB 60 e trocadores de calor PWS 7332

Estado do robô

Torres de sinalização Pfannenberg junto aos robôs. Avisos como: pronto para operar, falhas, falta de material: BR 50

Oficina para pintura

Expostas à meios de solventes e poeira, as zonas da oficina de pintura são identificadas como zona EX 2/22. Portanto, com esse tipo de ambiente em casos de perigo a sinalização de alarme é feita com luzes flash e sinalizadores sonoros Pfannenberg, respectivamente: Sirene DS 5 3G/3D e luz flash Quadro F12 3G/3D

Fundição

Nas fundições existem condições ambientais extremamente exigentes pois o ar é muito empoeirado, quente e agressivo. Portanto, para a refrigeração de diversos sistemas de controle, ao invés de conjuntos de ventilação são usados trocadores de calor ar-água, bem como equipamentos de refrigeração para temperaturas ambientais elevadas. Trocadores de PWS 7702 SL; unidades de refrigeração DTS 3265 HT

Fabricação de motores

Na área de fabricação de motores é feita a climatização de quadros elétrico com unidades de refrigeração de teto Pfannenberg com sistema anti-condensação: DTT 6301

Áreas com alto nível de ruído

Sinalizadores sonoros e luzes flash de alto desempenho e livres de manutenção da Pfannenberg protegem o sistema de alarme de incêndio mesmo com os mais altos ruídos de produção (níveis sonoros de interferência): Sinalizador sonoro DS 10 e luzes flash PMF 2030

Linhas de montagem

Se a velocidade nas linhas de montagem é alterada, isto será indicado aos técnicos de montagem mediante sinalizadores LED com ASi integrado, para evitar perdas de qualidade: PD 2100-ASi-LED

Testes de Vedação

Na área de controle final, no teste de vedação, formação de condensação é evitada através de aquecedores Pfannenberg: FLH 250