Luzes e Sirenes à prova de vibração e choques

Protegendo o homem, a máquina e o meio ambiente. Mesmo sob as condições mais severas.


As nossas Luzes Flash PYRA e Sirenes DS Pfannenberg atendem aos mais altos padrões em termos de impacto e resistência a vibrações em diferentes tipos de aplicação. Esses dispositivos passaram testes de vibração conduzidos de acordo com as diretrizes internacionais DNV-GL, que asseguram aos seus operadores  que esses dispositivos são da mais alta qualidade e confiabilidade.

 

VANTAGENS DO PRODUTO

Excelente resistência à vibração e impactos
Nossos dispositivos de sinalização certificados pela DNV-GL são resistentes à vibração, choques e impacto. Seus componentes da placa eletrônica estão muito bem conectados para evitar danos causados por eventuais vibração. Além disso, internamente estes são equipados com suportes metálicos que absorvem ou atenuam a oscilações.

Maior resistência ao impacto e ao choque
Na indústria pesada ou em logística, por exemplo, os dispositivos de sinalização são expostos a níveis particularmente elevados de estresse mecânico. Para aplicações nestas e outras áreas desafiadoras, oferecemos dispositivos de sinalização certificados DNV-GL que também possuem classificação de proteção IK08. Mesmo sem uma grade de proteção, eles resistem a altos níveis de estresse mecânico e garantem um funcionamento confiável o tempo todo.

Resistente à poeira e à água, raios UV, tolerante ao calor e à prova de geada
Muitos dos nossos dispositivos de sinalização certificados pela DNV-GL estão equipados com outras características, como a estrutura de alumínio e possuem altas classificações de proteção (IP 66 ou IP 67), o que significa que elas são impermeáveis a fortes jatos de água e curtos períodos de imersão em água, além de meios agressivos. Tudo isso os qualifica para uso em condições particularmente desafiadoras.

Planejamento fácil e seguro: Pfannenberg Sizing Software PSS
Nosso software de dimensionamento Pfannenberg Sizing Software (PSS) é uma ferramenta gratuita e fácil de usar que propõe uma recomendação imediata e detalhada sobre quais dispositivos utilizar. Isso evita situações de um dimensionamento excessivo e uma sub-configuração de alto risco na fase de planejamento. 

Visualize imediatamente o desempenho do dispositivo para um determinado espaço: Cobertura-3D Pfannenberg
Nossos dispositivos de sinalização são excepcionalmente eficientes. O método de planejamento 3D-Coverage, juntamente com o PSS (Pfannenberg Sizing Software) fornecem valores confiáveis para o comprimento, largura e altura da área garantida para ser coberta pelo sinal em relação a diferentes condições ambientais.

 

Indústria Automotiva

Sirenes com Luz Flash PATROL

Dispositivos de sinalização audio-visual para alertas de inicialização e indicadores de mau funcionamento. Altamente eficaz com uma emissão de som otimizada e tecnologia Xenon. A intensidade da luz ajusta-se a qualquer nível de som. Garantia de 10 anos.
Processos de Embalagem

Sirenes PATROL

Dispositivos de sinalização robustos com IP 67 para alertas de inicialização e indicação confiável de avarias com um nível particularmente alto de ruído ambiente. 32 tons básicos selecionáveis. Garantia de 10 anos.
Processos Mecânicos

Luzes Flash PYRA M

Tecnologia Xenon para alta intensidade de luz e excelente percepção mesmo de sinais de luz azul para indicar o estado do fornecimento de material. Carcaça resistente a impactos e à prova de poeira. Garantia de 10 anos.
Processos Logísticos

Sirenes PATROL

Aviso de risco multifuncional para uso em ambientes internos e externos difíceis. Resistente ao frio, adequado para alertas de temperatura em aplicações de baixa temperatura. Muito boa penetração de barreiras acústicas como paredes e portas. Garantia de 10 anos.
Portos e Docas

Sirenes com Luz Flash PATROL

Dispositivos de sinalização audio-visual de aviso de alertas de gás ou incêndio a bordo de embarcações. Amplo espectro de freqüências para uma boa penetração de barreiras acústicas como paredes e portas. Tons para cada área de aplicação em qualquer país. Garantia de 10 anos.
Gruas

Sirenes PATROL

Poderosos dispositivos de sinalização acústica com estrutura resistente a impactos e à prova de poeira com proteção contra jatos fortes de água. Amplo espectro de frequências para uma excelente penetração de barreiras acústicas, como paredes e portas. Garantia de 10 anos.

 

As sirenes e luzes Pfannenberg provam sua qualidade através dos mais rigorosos testes e utilização nas condições mais severas na indústria.
A Pfannenberg oferece uma ampla gama de dispositivos de sinalização certificados pela DNV-GL para oferecer aos seus clientes de todos os setores da indústria uma maior proteção para homem, máquina e meio ambiente.

 

Assuntos: Soluções de Segurança, Sinalização Industrial, Alarmes Marítimos, sirenes, Luzes flash, Alarmes